This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S014:关于测量条件

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1224463/tpd4s014-regarding-measurement-conditions

器件型号:TPD4S014

您好、支持团队。

请告诉我数据表 P9中以下数据的测量条件(环境温度、测量电路等)。
图8. 启动浪涌电流特性

此致、

挑战

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎访问!

    ℃电路应使用 EVM、如下所示、环境温度应为25 μ s、Vbus 是指 VBUS 引脚(9、10)、VCC 是指 VBUSOUT 引脚(1、2)、而浪涌是指输入浪涌 电流、谢谢。

    此致、

    Kuno.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuno-San

    非常感谢您的快速响应。

    此致、

    挑战

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们欢迎您、如果您有其他问题、请随时提交新主题、谢谢。

    此致、

    Kuno.