This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:LMH1219

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, LMH1219, LMH1218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1221278/lmh1219-lmh1219

器件型号:LMH1219
主题中讨论的其他器件: LMH1218、LMH1297

大家好!

要正确对器件进行编程并继续项目、我需要阅读 LMH1219编程指南。

请发送链接、以便我下载本指南。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马塞洛,您好!

    请向我发送朋友申请以及您的电子邮件地址。 我们可以提供对包含此编程文件的受保护文件夹的访问权限。

    另外、我注意到您也在查看 LMH1218器件。 您是否考虑过 LMH1297? 该部件可用作 LMH1219或 LMH1218 -您可以通过引脚进行此选择。 这样、您就需要编程或熟悉一个器件。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nasser

    如何将包含我的电子邮件地址的朋友请求发送给具有安全文件夹访问权限的用户?

    关于您建议使用 LMH1297、我之前就知道可以同时使用这两个功能、但我的老板认为、现在最好使用 LMH1218和 LMH1219。

    我相信并同意您的看法、即我们最好只使用一个器件、我认为在我们项目的下一个修订版中、我们可能会开始使用 LMH1297。 我将再次和我的老板谈谈在我们项目的下一个修订版本中使用 LMH1297的可能性。

    此致、Marcelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcelo:

    我刚给您发送了一个朋友请求。 请将您的电子邮件地址发送给我、我们可以为您提供这些文件的访问权限。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nasser

    电子邮件地址是 junior@alphacine.com.br

    此致、Marcelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcelo:

    您很快就会收到一封电子邮件、其中包含下载这些文件的说明。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    如果可能的话、我想向您致谢、请再次发送链接以便访问 marcelo@alphacine.com.br 电子邮件地址的 LMH1219编程指南、因为这个地址是最新地址且之前的地址已停用。

    此致、Marcelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcelo:

    此电子邮件未在 TI/COM 上注册。 请使用此电子邮件地址在 TI.com 注册并告知我们。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    幻灯片。 如何更改我们正在讨论的帐户的电子邮件地址?
    我回答是因为如果我注册我的新电子邮件我认为过去的案例和信息将丢失,写?

    此致、Marcelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcelo:

    您可以要求您的同事在 TI.com 注册并告知我们。 或者、您也可以与您的 TI FAE /销售联系人讨论此问题。

    此致、Nasser