This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [HD3SS3220]设计审查请求和说明

Guru**** 2538970 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1224497/hd3ss3220-design-review-request-and-clarifications

主题中讨论的其他器件:HD3SS3220

大家好!

我有一个定制电路板、并尝试使用 USB-C 连接器将 Zynq SoC 用作 USB 器件。 我们正在使用配置为 UFP 的 HD3SS3220、以及 USB3346 ULPI 来保持 USB2.0的功能。 原理图如下所示(省略 USB3346部分、因为该部分与超高速无关)。

问题:链路状态报告为禁用超高速、并且没有端点配置和/或数据传输。 总而言之、我无法在 PC 中枚举器件。

注意事项:

-我正在使用 USB-C 转 USB-C 电缆 ,我的笔记本电脑和显示器之间,用于显示器和100W PD ,所以我认为它的质量对于这个应用是足够的。

- Zynq USB 内核在 SuperSpeed 中正确初始化,这告诉我 Zynq 正在接收 LVDS 时钟,内核(到目前为止)已正确配置。

- HD3SS3220被配置为 I2C ,我可以读/写寄存器。 读取寄存器0x09正确地报告电缆为 Unattached.SNK (UFP)(使用 USB-C 转 USB-C 电缆时)、并在使用 USB-A 转 USB-C 电缆时"连接到配件"(电缆质量未确认)。  

经过更多审查、我了解 ID、VCONN_FAULT_N 和 INT_N 引脚应通过200k Ω 电阻进行上拉。 我还了解可以更好地对 VDD5和 VCC33进行去耦。 所有这一切都将在将来得到纠正。

但是、对于 SuperSpeed 器件、我有一些疑问。 我在论坛上搜索过类似的问题、这让我对某些部分有了更好的了解、但我仍然有一些问题:

1) 1)如果 HD3SS3220只是一个多路复用器(关于超高速线路)、我是否需要 Zynq 和多路复用器之间有交流电容器? 多路复用器和连接器之间的 TX 电容是否足以消除 VCM?

2) 2)如果我确实需要这些额外的电容器、是否需要调整电流值? 例如、如果打开两组100nF 电容器、TX 线意味着总电容将低于所需的75nF-265nF 范围? 如果电缆的另一端安装了330nF 电容、这不是问题吗?

3)我看到 Zynq 和 HD3SS3220之间使用了转接驱动器。 但是、我无法理解我是否确实需要一个、或者在哪些情况下需要一个(我知道这不是一个 HD3SS3220问题、因此如果我无法获得此问题的答案就行了!)

有人可以检查设计并尽可能提供帮助吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:多路复用器一侧的 TX 通道需要交流电容器、因此原理图 看起来正常。

    2:如果 SoC 和连接器之间的走线太长(损耗大于8.5db ),需要转接驱动器。

      USB2是否工作? 布线长度是多长? 或者您能否使用分析仪进行 USB3跟踪?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所以写这篇文章给了我一个最后的想法,我实际上让它工作! USB3和 USB 都枚举、并且我获得了420Mb/s 的 Zynq 写入速度。 这实际上是使 USB3346保持关闭状态导致的硬件问题、因此 Zynq 未发生任何 USB2通信。 当复位取消置位后、一切都正常。

    使它正常工作使我对 交流电容器感到有点困惑。  因此、我假设只有在中间有连接器时才需要交流电容器? 或转接驱动器( 如此响应中建议的那样)、因为这些不是简单的直通方式、而是实际驱动信号?

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记 mux、因为它只是路径。

    在主机和 USB 连接器之间、您需要 TX 通道上的交流电容器100nF 至265nF、而 RX 通道上需要330 NF (或无电容器)。

    交流电容器可以位于多路复用器的任一侧。

    此致

    布赖恩