This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181:下冲、过冲电压及这些电压的持续时间。

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1221629/tmds181-tmds181-undershoot-overshoot-voltages-and-the-duration-of-those

器件型号:TMDS181

变量

对于 TMDS181中的 SDA_SNK 引脚、我需要详细信息、即允许的下冲、过冲电压以及这些电压的持续时间。
我看到了数据表。 通常、我知道最大值为6V、最小值为-0.3V
我想要一个信息,如附件文件.

此致、

e2e.ti.com/.../5355.temp.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DDC 的最大工作电压为5.5V、而不是6V。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    驱动器。
    是最大绝对额定值、最大值为5.5V。
    1)没有交流时序(频率)规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     HPD 下的绝对最大额定值为6V、但它只是确保它不会损坏、但不保证 能正常工作。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Brian:

    我想知道更多。

    请参阅所附文档。

    图1 定期绝对最大额定值略有超出。

    图2始终略高于绝对最大额定值。

    我知道图2是一种异常状态。

    但 我想知道图1是否处于异常状态。

    此致、

    e2e.ti.com/.../temp2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图1应该没问题。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian。

    非常感谢。

    我还有两个附加问题。

    请参阅所附文档。

    Q1:我想知道图3是否处于异常状态。

    问题2:它是否影响 MTBF?

    此致、

    e2e.ti.com/.../temp3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于倾角有多宽。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian。

    非常感谢。

    它会影响多少骤降?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果下降至-0.3V 以下的 值超过10us、我可能会受到影响。

    寄存器

    布赖恩