This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:Vbus 如何影响 CC 电压

Guru**** 2895070 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1225114/tusb422-how-the-vbus-affect-cc-voltage

器件型号:TUSB422

您好,

一位客户在其应用中使用了 TUSB422、发现如果 Vbus 降低4.2V、CC 引脚的脉冲低于0.2V、会导致 CC 状态来回变化、还会导致识别问题。

但是、如果电压稳定为4.5V、CC 引脚也具有低电平脉冲、但 CC 引脚将高于0.2V、这不会导致 CC 状态变化。 为什么? VBUS 会影响 CC 引脚电压低于正常值、是否有任何寄存器配置来确保 Vbus 不会影响 器件识别?

至于客户的应用、TUSB422连接集线器和 PC、充电器可能会拉电流、集线器电源弱、因此 Vbus 有时会降低4.2V

CC 脉冲如下所示、低电平可以继续约毫秒。

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯林:

      对于任何 USB 系统,VBus 应>4.5V。 否则、系统不能保证工作。

    此致

    布赖恩