This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:I/O 引脚电压时的任何泄漏电流(5V 上拉)>Vcc (3.3V)

Guru**** 2536870 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1224850/tca6424a-any-leakage-current-if-i-o-pin-voltage-5v-pull-up-vcc-3-3v

器件型号:TCA6424A

您好!

  有关 TCA6424A IO 引脚电压的问题、如果 I/O 引脚上的5V 电源轨作为上拉、但 Vcc 和 VCCP 引脚上均使用3.3V 电压。 它是否会在 I/O 引脚上具有从5V 到 Vcc 和 VCCP 引脚的漏电流?

 数据表上的这一声明,不确定"不应超过建议级别"的含义.

如果 I/O 配置为输出、则会启用 Q1或 Q2、具体取决于输出端口寄存器的状态。 指定
在这种情况下、I/O 引脚和 VCC 或 GND 之间存在低阻抗路径。 外部电压
为了确保正常运行、施加于这个 I/O 引脚上的电压不应超过建议的电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    [报价 userid="86514" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1224850/tca6424a-any-leakage-current-if-i-o-pin-voltage-5v-pull-up-vcc-3-3v "]  有关 TCA6424A IO 引脚电压的问题(如果 I/O 引脚上有5V 电源轨作为上拉、但 Vcc 和 VCCP 引脚上均使用3.3V)。 它是否会在 I/O 引脚上具有5V 到 Vcc 和 VCCP 引脚的泄漏电流?

    我认为这取决于 IO 引脚的配置和状态、无论是输出还是输入。 如果将 P 端口用作输入、我不一定会看到这方面的问题、因为输入为高阻态  

    我认为当 IO 引脚配置为输出时、可能会有一个漏电路径。 如果输出逻辑低电平、我不会看到问题、因为电流将从5V 电源通过上拉电阻器通过 Q2的小 RDS_ON 流向 GND。 这没问题、因为 Q1具有高阻态  

    我认为这个问题发生在 Q1打开时(推挽式放大器输出 VCCP)。 然后、这将创建一条从5V 电源通过 Q1的 RDS_ON 上拉电阻器到 VCCP 的路径、由于电源的电势较低、因此需要对电源进行反向偏置。  

     此数据表声明,不确定"不应超过建议级别"的含义。

    "建议级别"这一声明通常可在我在下面列出的数据表的建议运行条件中找到。

    一般来说、如果遵循建议的工作条件、您可以预期器件的行为会根据数据表中的电气规格而定。 如果不按照建议的操作条件进行操作、器件可能无法正确或显示数据表中列出的某些电气特性。 然而、始终需要遵守绝对最大值条件、以确保不会对器件造成永久损坏。  

    此致、

    泰勒