This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVDS31:用于 W fab 封装的 Theta jc

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN55LVDS31, SN55LVDS32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1224168/sn55lvds31-theta-jc-for-w-fab-package

器件型号:SN55LVDS31
主题中讨论的其他器件: SN55LVDS32

您好!

我似乎找不到 SN55LVDS31的扁平封装的热阻。 我也在寻找这个、以及 SN55LVDS32扁平封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    请参阅 SN55LVDS32的热阻(W)。 我仍在研发 SN55LVDS31封装。

    θ JA 的 θ JA 146.8°C/W
    Theta JC (顶部) 80.2°C/W
    JB. 135.8°C/W
    Ψ JT

    57.3°C/W

    Psi JB 123.7°C/W
    Theta JC (底部) 14.2°C/W

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joshua。 当您获得 SN55LVDS32数据时、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    请参阅 SN55LVDS31的热阻。

    θ JA 的 θ JA 133.2ºC μ V/W
    Theta JC (顶部) 78.4ºC μ V/W
    JB. 129.6ºC μ V/W
    Ψ JT 51.8ºC μ V/W
    Psi JB 117.1ºC μ V/W
    Theta JC (底部) 11.3ºC μ V/W

    此致、

    Josh