This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:如何启用 PSR 功能

Guru**** 2526930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1223645/sn65dsi86-how-to-enable-the-psr-function

器件型号:SN65DSI86

您好、TI!

为了降低功耗、我们需要使用 PSR 函数。
如何进入和退出 PSR 函数、需要写入哪些命令、只需配置0x5A 和0xC8?
2. GPU 的要求是什么? GPU 是否需要支持 DSI 空闲模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 DSI86数据表中有关 PSR 的以下各节: 8.3.1、8.3.3.2、8.4.5.9和8.4.5.10。  

    您还需要查看 eDP 1.3规范、以了解支持 PSR 的步骤(特别是第4节)。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表未指定如何写入打开和关闭 PSR 的命令。

    GPU 需要写入什么命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DSI 通用读取和写入也用于面板自刷新(PSR)。 为了使用 PSR 功能、eDP 面板必须支持 PSR、GPU 必须支持生成通用读取和写入而不会停止视频流。 必须在视频消隐时间执行通用读取和写入、才能使 PSR 正常工作。

    对于通用长写入、您将使用 DSI 数据类型0x29。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道、但我想知道、要启用和禁用 PSR 功能、需要向哪个地址发送什么命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 受电方 PSR 配置字段 DPCD 寄存器0x00170h 位0来启用/禁用受电方中的 PSR。  

    对于写入 DPCD 寄存器、本 e2e 线程 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1201716/sn65dsi86-how-to-modify-the-specified-register-of-oled-panel-through-i2c-over-aux 将介绍相关内容。

    谢谢

    大卫