This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:DP83826 &RECR 寄存器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1224394/dp83826e-dp83826-recr-register

器件型号:DP83826E
主题中讨论的其他器件:DP83825EVMDP83825

大家好、

我是接口论坛的新手、因为我主要是对 WiFi 论坛的贡献。

什么是最大值 RECR (RX_ER 计数器)? 在数据表中、规定值为0xFF、但寄存器是16位? 我想这是之前的寄存器 FCSCR 的拼写错误、即8位。

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    遇到的错误是否多于 FF? 您打算将此寄存器用于什么目的?

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    我想按照设计初衷使用寄存器 RECR 和 FCSCR。 这意味着要对我的新设计以及稍后的现场链路质量进行评估。

    是的、我在 RECR 寄存器中看到的值高于0xFF。 此时我使用 DP83825 (DP83825EVM)进行测试、稍后我将拥有自己的硬件准备就绪、我要使用 DP83826。 其他 DP8382x 器件的数据表中似乎也出现了 RECR 错误:

    DP83822:

    DP83825:

    DP83826:

     DP83826数据表(SNLS647F)中的一些其他拼写错误或怪异事件:

    • 在表6-1中、引脚16 (RX_D0)表示为 PU 类型、但表9-11中的默认自举模式表示为0
    • 根据图 9-10是内部上拉/下拉10k±25%、但在表9-6的注释1中、要求1%容差的电阻器。 从技术角度来看,没有理由出现这种狭窄的公差。 如果我们讨论自举电阻器值、则 SNLA338A 中存在错误。 表2-1中所述为2.49k 外部自举电阻器。 但对于1.8V Vcc 而不是3.3V、该值是正确的。 应该有1.5k 的值。

    1月