This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:由 DP83TC818替代

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC812R-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1223077/dp83tc812r-q1-replace-by-dp83tc818

器件型号:DP83TC812R-Q1

大家好、

能否检查一下是否可以 使用0R 电阻器将 DP83TC812R-Q1替换为 DP83TC818、以连接与正确信号不同的引脚? 满足具有1个布局的2个客户的需求。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    您是否已经有 DP83TC812或818的原理图? 在原理图上添加注释对我而言很容易将所做的更改传达给您。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    我向 Josef Warta 发送了一份滚动指南、可以帮助您设计通用板。

    --
    此致、
    Gokul.