This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C032QML-SP:屏蔽

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1224661/ds90c032qml-sp-shielding

器件型号:DS90C032QML-SP

大家好、

我需要有关下面查询的帮助。

客户想知道该器件是否需要接地线/漏线以用于航天应用的屏蔽目的、或者是否可以在封装本身(即 IC 下方)上完成漏线?

提前感谢。

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    LVDS 是一种差分信号、它会生成大小相等但方向相反的电流、有助于减少发射。 LVDS 可实现低发射、因此无需在每对处包含专用接地/漏极线。

    此致、

    Josh