This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD761:VRWM 和 VBRF

Guru**** 2694225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1224299/esd761-vrwm-and-vbrf

部件号:ESD761

数据表具有以下规格
VRWM:+24V
VBRF:+25.5 (最小值)

以下哪项适用于+24V 和+25.5V 之间:(1)、(2)或(3)?
(1)关断
(2)故障
(3)不确定

此致、

TTD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    关断电压与工作电压(Vrwm)相同、该器件的工作电压不高于24V。

    VRWM  被定义为流经二极管的电流不超过特定电流(通常为低 nA 范围)的最大正负电压。

    一旦输入电压超过 Vrwm 、它就接近击穿电压( VBR )、其中 流过二极管的电流从 nA 增加到 mA。

    对于该器件、击穿电压规格最高为35.5V、流过二极管的电流为10mA。  

    击穿电压可以在25.5V 至35.5V 的给定范围内变化、但如 TLP 图所示、它通常在33V 左右击穿。  

    此致、

    Sebastian