This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:充电站设计

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1222135/tusb422-charging-dock-design

器件型号:TUSB422

您好、TI 团队

我尝试按如下方式进行设计、以制作一个可在充电时传达数据的附件。
如果 B 端没有设备,只需继续充电,当主机或设备连接到 B 端时,需要进行 USB 通信。

这种设计是否会有任何问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否需要为 B 侧充电?

    此致

    大脑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian  

    只为 B 侧提供 USB 基本电源(5V/500mA)。
    ->用于设备操作和 USB 通信、而不是充电

    为 A 侧充电、A 和 B 应该能够进行通信。
    此外、A 始终处于充电状态、且当 B 处于连接状态时、A 的 USB 通信必须开始

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、USB 通信是在 A 和 B 之间进行的、而不是通过 MCU 进行。

    b 是仅器件还是 OTG?

    寄存器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    在 B 侧、同时连接了 OTG (UFP)和 PC (DFP)。
    因此、A (DRP)需要能够识别连接到 B 的器件

    此外、无论器件 B 是否存在、都必须保持器件 A 的电源角色、直到器件 A 断开连接。
    - A :水槽
    -自定义设备:源

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、USB 通信仅在 A 和 B 之间进行、对吧?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    是的、就是这样

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来非常复杂、我们可以打电话吗?

    此致

    布赖恩