This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:引脚延迟

Guru**** 2894680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1224083/tusb7340-pin-delay

器件型号:TUSB7340

大家好、

您能评论一下此器件的引脚延迟吗? 谢谢!

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼森:

      您能解释更多吗?

    寄存器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是引脚延迟?

    芯片单元与芯片内封装引脚之间的距离成为引脚延迟。 在高速电路设计中、需要考虑芯片的引脚延迟、以减少布线长度误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户需要所有引脚的引脚延迟数据。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奈增:

      我可以检查,但所有控制信号的所有时序信息都应在数据表中。 是否有任何特定的引脚 定制器感兴趣?

    寄存器

    大脑