This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:更换器件以与 SZ18201竞争

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1224324/dp83822i-replace-part-to-compete-with-sz18201

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:DP83TD510E

大家好、

如果我们收到任何 P2P 建议来与 SZ18201竞争、您能提供一些建议吗?

谢谢、此致、

怎样的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    遗憾的是、我们没有任何与 SZ18201引脚对引脚兼容的器件。 但有些器件与 SZ18201 (DP83822、DP83826和 DP83TD510E)具有相同的封装方式。 客户对于其建议的 PHY 是否有任何特定特性(接口类型、速度、特定功能等)。

    此致、

    Melissa