This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:端口复位和其它错误

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2900, TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1224043/tusb8044a-port-reset-and-other-errors

器件型号:TUSB8044A
主题中讨论的其他器件:PCM2900

您好!

我在使用 TUBS8044A 提出 USB 集线器 PCBA 时遇到问题。

这些板最初工作、但经过一段时间后出现错误。 到目前为止、我一直在关注这一问题已有两周了、但由于前后不一致、很难找出根本原因。   

我在其他三台计算机上看到三个不同的问题。

  1. 发现的问题#1
    1. 已插入 Windows 10计算机的集线器。
    2. 观察到一条错误消息-"Windows 已停止此设备、因为它已报告问题。 (代码43)- USB 端口复位请求失败。"
    3. 在设备管理器中查看时-"problem code"(问题代码)- Value Code "00000028"(值代码"00000028")
    4. 显示此错误后、USB2器件(TI PCM2900音频编解码器)仍正常工作、但未枚举其他 USB 器件。  
    5. 我已尝试卸载驱动程序并重新安装它们、没有任何效果。
    6. 我已尝试使用 USB2代替 USB3电缆、但发生同样的问题。  
  2. 发现的问题2  
    1. 集线器 PCB 已插入其他 Windows 10计算机。  
    2. 在器件管理器中未观察到错误/警告。
    3. 器件将在器件管理器中不断重新连接。
    4. 我已尝试在整个系统中禁用 USB 睡眠模式、但问题仍然存在。  
  3. 发现的问题#3.
    1. 集线器 PCB 插入 Macbook 笔记本电脑
    2. 未观察到错误或警告。
    3. USB2音频编解码器(PCM2900)会进行枚举。  
    4. 已连接闪存驱动器(功能/已测试)、但在通过"Finder"导航时、闪存驱动器的作用类似于只读设备。  
  4. 其他观察到的问题-不一致
    1. 该电路板在连接了 USB 3器件的情况下无法工作、但在连接了 USB2器件的情况下可以工作。  
    2. 该电路板将与 USB3器件配合使用、但仅支持 USB2速度。  

附件  

  • TUSB8044A IC 的原理图部分
  • PCM2900音频编解码器 IC 的原理图部分
  • PCBA 更高级别的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1: USB3上没有任何交流电容器,所以 USB3将不起作用。

    2:USB2是否正常工作?

    3:我们能拿到完整的原理图吗? 因为它也是 Type-C。

    寄存器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 电容在不同的原理图上。

    2.来自 PCM2900的 USB-2可以间歇性地工作,而通过 USB-A 端口的 USB2则不能工作。  

    3、附图示的截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于集线器:

    1:  需要在 GRSTz 上安装盖

    2:  在 USBup_sstx (或另一侧)上需要100nF。

    3:USB_VBUS 上的5V 电压。

    4:所有下行端口都需要 VBUS。