This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:基于 Windows 的 EEPROM 实用程序

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, TUSB8040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1219818/tusb4041i-windows-based-eeprom-utility

器件型号:TUSB4041I
主题中讨论的其他器件:TUSB8040、TUSB8044A

我要在连接的 I2C EEPROM 中设置配置参数。

TUSB4041评估板用户指南提到了一个基于 Windows 的 EEPROM 实用程序、它"应要求提供"。

从哪里可以获得此版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的友情请求。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用该实用程序、我现在能够对 EEPROM 进行编程(一次)。 但是否有办法对其重新编程? 现在我已将55h 设置为00h 以从 EEPROM 加载设置、编程实用程序将无法再找到 EEPROM。

    在 TUSB8040编程实用程序的用户手册中、我看到:
    有两种方法可以恢复错误的编程
    EEPROM:

    1) 1)将 EEPROM 替换为新的(空白) EEPROM。

    2)请参阅 TUSB8040数据表、了解有关的说明
    外部进入编程模式。

    我没有在8040 (或4041、我正在使用)数据表中看到有关如何手动进入编程模式的说明。 我该怎么做?

    谢谢。

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找不到集线器还是找不到 EEPROM?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找不到 EEPROM。
    EEPROM 编程器给了我"未找到连接的 TUSB840器件。 此程序现在将退出。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、我可以很好地与集线器的下游器件进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照此步骤操作。

    强制 USB 集线器进入编程模式

    步骤1:选择 TUSB8044A 集线器的 USB 2.0部分–如果您将设备管理器设置为查看"按连接查看设备"模式、则通用 USB 集线器将列在通用超高速 USB 集线器旁边。 您还可以右键单击并检查"Properties"下的"Hardware ID"、应为 VID_0451&PID_8442。 我的器件版本可能略有不同、因此 PID 可能会略有不同。

    步骤2:获得正确的 Generic USB 集线器后、右键点击并选择"Update Driver Software"、然后选择"Browse my computer for driver software"、然后选择"Let me dick from a list of device drivers on my computer"、再选择"Have disk"

    步骤3:当弹出 Install from Disk (从磁盘安装)窗口时、导航到 TUSB80xx EEPROM Programmer 目录(应位于 c:Program Files (x86)> Texas Instruments Inc 下)、然后选择 TUSB8040.inf”文件并将其打开。 忽略所有警告并允许驱动程序加载

    步骤4:打开编程工具。

    步骤5:重新编程 EEPROM 后、您将需要重新加载原始通用 USB 集线器驱动程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否为 TUSB4041加载了样例 EEPROM? 我似乎正在使用我的最新设置(上述说明不再起作用-设备管理器代码10、设备无法启动)使设备正常工作、并且无法与连接了 EEEPROM 的4041进行通信。


    尝试使用 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/551914/tusb4041i---i2c-eeprom-programming 上提供的示例文件 、但没有效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否成功进入编程模式?  

    您将使用 EEPORM 更改什么配置?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有时可以在空白 EEPROM 或具有初始设置的已编程 EEPROM 上进入编程模式、但在进行最新的几次设置尝试后、无法使用已编程 EEPROM。
    我对启用特别感兴趣的特性是 HS_UP (位于 F0)。 但我假设我需要在整个存储器空间(00至 FF)内设置合理的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F0应为10 (位4)。

    EEPROM 发生更改后、需要保存并回读以检查是否确实发生更改。

    然后您需要退出编程模式并将集线器重新连接为正常模式。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我编程时、我可以读回、因此它是成功编程的。
    不确定我是否正确退出编程模式。 根据我的理解、将55设置为00应该会导致器件在重新启动时退出编程模式。
    我已经到了 Windows 为该设备安装通用 USB 驱动程序但无法连接的地步。

    配置文件:

    00   55   010101.
    01   51   01010001
    02   04   00000100
    03   40   01000000
    04   81   10000001.
    05   90   10010000
    06   00   00000000
    第7页-第8页      10001000章
    08   0F   00001111
    09   00   00000000
    0A   28   00101000
    0b   80   10000000
    0C   00   00000000
    0d   03   00000011
    0E   2D   00101101
    0f   27   00100111
    10   1D   00011101
    11   88   10001000
    12   15   00010101.
    13   67   01100111
    14   E7   11100111.
    15   BC   10111100
    16   40   01000000
    17   CD   11001101
    18   2   00000010.
    19   C0   11000000
    1A   D1   11010001
    1b   5C   01011100
    1C   9   00001001
    1D   4   00000100
    1E   0   00000000
    1F   24   00100100100
    20   1A   00011010
    21   50   01010000
    22   00   00000000
    23   68   01101000
    24   00   00000000
    25   6F   01101111
    26   0   00000000
    27   74   01110100
    28   0   00000000
    29   6F   01101111
    2A   0   00000000
    2B   20   00100000
    2C   0   00000000
    2D   52   01010010.
    2E   0   00000000
    2F   65   01100101
    30   0   00000000
    31   73   01110011.
    32   0   00000000
    33   65   01100101
    34   0   00000000
    35   61   01100001
    36   0   00000000
    37   72   01110010.
    38   0   00000000
    39   63   01100011.
    3A   0   00000000
    3B   68   01101000
    3C   0   00000000
       20   00100000
    3E   0   00000000
    3F   49   01001001
    40   0   00000000
    41   6E   01101110
    42   0   00000000
    43   63   01100011.
    44   0   00000000
    45   BB   10111011
    46   BB   10111011.
    47   BB   10111011.
    48   BB   10111011.
    49   BB   10111011.
    4A   BB   10111011.
    4B   BB   10111011.
    4C   BB   101110.
    4D   BB   10111011.
    4e   BB   10111011.
    4F   BB   10111011
    50   BB   10111011
    51   BB   10111011.
    52   BB   10111011.
    53   BB   10111011.
    54   BB   10111011.
    55   BB   10111011.
    56   BB   10111011.
    57   BB   10111011.
    58   BB   10111011.
    59   BB   10111011.
    5A   BB   10111011
    5B   BB   10111011.
    5C   BB   10111011.
    5d   BB   10111011.
    5e   BB   10111011.
    5F   BB   10111011
    60   BB   10111011.
    61   50   01010000
    62   0   00000000
    63   52   01010010.
    64   0   00000000
    65   49   01001001
    66   0   00000000
    67   20   00100000
    68   0   00000000
    69   54   01010100
    6A   0   00000000
    6B   72   01110010
    6C   0   00000000
    6D   75   011101.
    6e   0   00000000
    6F   2D   00101101
    70   0   00000000
    71   38   00111000
    72   0   00000000
    73   20   00100000
    74   0   00000000
    75   55   010101.
    76   0   00000000
    77   53   01010011.
    78   0   00000000
    79   42   01000010.
    7A   0   00000000
    7B   CC   11001100
    7C   CC   11001100
    7D   CC   11001100
    7E   CC   11001100
    7F   CC   11001100
    80   CC   11001100
    81   CC   11001100
    82   CC   11001100
    83   CC   11001100
    84   CC   11001100
    85   CC   11001100
    86   CC   11001100
    87   CC   11001100
    88   CC   11001100
    89   CC   11001100
    8A   CC   11001100
    8B   CC   11001100
    8C   CC   11001100
    8d   CC   11001100
    8e   CC   11001100
    8F   CC   11001100
    90   CC   11001100
    91   CC   11001100
    92   CC   11001100
    93   CC   11001100
    94   CC   11001100
    95   CC   11001100
    96   CC   11001100
    97   CC   11001100
    98   CC   11001100
    99   CC   11001100
    9A   CC   11001100
    9b   CC   11001100
    9C   CC   11001100
    9D   CC   11001100
       9E CC   11001100
    9F   CC   11001100
    A0   0   00000000
    A1   FF   11111111
    A2   FF   11111111
    A3   FF   11111111
    A4   FF   11111111
    A5   FF   11111111
    A6   FF   11111111
    A7   FF   11111111
    A8   FF   11111111
    A9   FF   11111111
    AA   FF   11111111
    AB   FF   11111111
    AC   FF   11111111
    AD   FF   11111111
    AE   FF   11111111
          第111111章一个大问题
    B0   FF   11111111
    B1   FF   11111111
    B2   FF   11111111
    B3   FF   11111111
    B4   FF   11111111
    B5   FF   11111111
    B6   FF   11111111
    B7   FF   11111111
    B8   FF   11111111
    B9   FF   11111111
    BA   FF   11111111
          第111111章一个好消息
    BC   FF   11111111
    BD   FF   11111111
    是   FF   11111111
    Bf   FF   11111111
    C0   FF   11111111
    C1   FF   11111111
    C2   FF   11111111
    C3   FF   11111111
    C4   FF   11111111
    C5   FF   11111111
    C6   FF   11111111
    C7   FF   11111111
    C8   FF   11111111
    C9   FF   11111111
    CA   FF   11111111
    CB   FF   11111111
    CC   FF   11111111
    CD   FF   11111111
    CE   FF   11111111
    CF   FF   11111111
    D0   FF   11111111
    D1   FF   11111111
    D2   FF   11111111
    D3   FF   11111111
    D4   FF   11111111
    D5   FF   11111111
    D6   FF   11111111
    D7   FF   11111111
    D8   FF   11111111
    D9   FF   11111111
          做了11111111
    DB   FF   11111111
    直流   FF   11111111
    DD   FF   11111111
    去   FF   11111111
    DF   FF   11111111
    E0   FF   11111111
    E1   FF   11111111
    E2   FF   11111111
    E3   FF   11111111
    E4   FF   11111111
    E5   FF   11111111
    E6   FF   11111111
    E7   FF   11111111
    E8   FF   11111111
    E9   FF   11111111
    EA   FF   11111111
    EB   FF   11111111
    EC   FF   11111111
    ED   FF   11111111
    EE   FF   11111111
    EF   FF   11111111
    F0   10   00010000
    F1   FF   11111111
    F2   FF   11111111
    F3   FF   11111111
    F4   FF   11111111
    F5   FF   11111111
    F6   FF   11111111
    F7   FF   11111111
    F8   00   00000000
    F9   FF   11111111
    FA   FF   11111111
    FB   FF   11111111
    Fc   FF   11111111
    FD   FF   11111111
    Fe   FF   11111111
    FF FF      11111111

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下操作有效(使用新的 EEPROM 配置)。
    从安装 EEPROM 实用程序驱动程序开始:

    1) 1)使用实用程序对 EEPROM 进行编程。
    2) 2)在设备管理器中卸载 EEPROM 编程端点。
    3)拔下电源设备的插头。
    4)重新拔插,重新连接设备- Windows 查找设备并安装通用驱动程序。

    我现在可以在我的 PC 上看到集线器了。

    新配置:

    00   55   010101.
    01   51   01010001
    02   04   00000100
    03   40   01000000
    04   81   10000001.
    05   10   00010000
    06   00   00000000
    第7页-第8页      10001000章
    08   0F   00001111
    09   00   00000000
    0A   28   00101000
    0b   80   10000000
    0C   FF   11111111
    0D   FF   11111111
    0e   FF   11111111
    0f   FF   11111111
    10   FF   11111111
    11   FF   11111111
    12   FF   11111111
    13   FF   11111111
    14   FF   11111111
    15   FF   11111111
    16   FF   11111111
    17   FF   11111111
    18   FF   11111111
    19   FF   11111111
    1A   FF   11111111
    1b   FF   11111111
    1C   FF   11111111
    1D   FF   11111111
    1E   FF   11111111
    1F   FF   11111111
    20   FF   11111111
    21   FF   11111111
    22   FF   11111111
    23   FF   11111111
    24   FF   11111111
    25   FF   11111111
    26   FF   11111111
    27   FF   11111111
    28   FF   11111111
    29   FF   11111111
    2A   FF   11111111
    2B   FF   11111111
    2C   FF   11111111
    2D   FF   11111111
    2E   FF   11111111
    2F   FF   11111111
    30   FF   11111111
    31   FF   11111111
    32   FF   11111111
    33   FF   11111111
    34   FF   11111111
    35   FF   11111111
    36   FF   11111111
    37   FF   11111111
    38   FF   11111111
    39   FF   11111111
    3A   FF   11111111
    3B   FF   11111111
    3c   FF   11111111
    这   是   一个很好的例子
    3e   FF   11111111
    3F   FF   11111111
    40   FF   11111111
    41   FF   11111111
    42   FF   11111111
    43   FF   11111111
    44   FF   11111111
    45   FF   11111111
    46   FF   11111111
    47   FF   11111111
    48   FF   11111111
    49   FF   11111111
    4A   FF   11111111
    4B   FF   11111111
    4C   FF   11111111
    4D   FF   11111111
    4e   FF   11111111
    4F   FF   11111111
    50   FF   11111111
    51   FF   11111111
    52   FF   11111111
    53   FF   11111111
    54   FF   11111111
    55   FF   11111111
    56   FF   11111111
    57   FF   11111111
    58   FF   11111111
    59   FF   11111111
    5A   FF   11111111
    5B   FF   11111111
    5C   FF   11111111
    5D   FF   11111111
    5e   FF   11111111
    5F   FF   11111111
    60   FF   11111111
    61   FF   11111111
    62   FF   11111111
    63   FF   11111111
    64   FF   11111111
    65   FF   11111111
    66   FF   11111111
    67   FF   11111111
    68   FF   11111111
    69   FF   11111111
    6A   FF   11111111
    6B   FF   11111111
    6C   FF   11111111
    6D   FF   11111111
    6e   FF   11111111
    6F   FF   11111111
    70   FF   11111111
    71   FF   11111111
    72   FF   11111111
    73   FF   11111111
    74   FF   11111111
    75   FF   11111111
    76   FF   11111111
    77   FF   11111111
    78   FF   11111111
    79   FF   11111111
    7A   FF   11111111
    7B   FF   11111111
    7C   FF   11111111
    7D   FF   11111111
    7e   FF   11111111
    7f   FF   11111111
    80   FF   11111111
    81   FF   11111111
    82   FF   11111111
    83   FF   11111111
    84   FF   11111111
    85   FF   11111111
    86   FF   11111111
    87   FF   11111111
    88   FF   11111111
    89   FF   11111111
    8A   FF   11111111
    8b   FF   11111111
    8C   FF   11111111
    8D   FF   11111111
    8e   FF   11111111
    8f   FF   11111111
    90   FF   11111111
    91   FF   11111111
    92   FF   11111111
    93   FF   11111111
    94   FF   11111111
    95   FF   11111111
    96   FF   11111111
    97   FF   11111111
    98   FF   11111111
    99   FF   11111111
    9A   FF   11111111
    9b   FF   11111111
    9C   FF   11111111
    9D   FF   11111111
    9E   FF   11111111
    9f   FF   11111111
    A0   FF   11111111
    A1   FF   11111111
    A2   FF   11111111
    A3   FF   11111111
    A4   FF   11111111
    A5   FF   11111111
    A6   FF   11111111
    A7   FF   11111111
    A8   FF   11111111
    A9   FF   11111111
    AA   FF   11111111
    AB   FF   11111111
    AC   FF   11111111
    AD   FF   11111111
    AE   FF   11111111
          第111111章一个大问题
    B0   FF   11111111
    B1   FF   11111111
    B2   FF   11111111
    B3   FF   11111111
    B4   FF   11111111
    B5   FF   11111111
    B6   FF   11111111
    B7   FF   11111111
    B8   FF   11111111
    B9   FF   11111111
    BA   FF   11111111
          第111111章一个好消息
    BC   FF   11111111
    BD   FF   11111111
    是   FF   11111111
    Bf   FF   11111111
    C0   FF   11111111
    C1   FF   11111111
    C2   FF   11111111
    C3   FF   11111111
    C4   FF   11111111
    C5   FF   11111111
    C6   FF   11111111
    C7   FF   11111111
    C8   FF   11111111
    C9   FF   11111111
    CA   FF   11111111
    CB   FF   11111111
    CC   FF   11111111
    CD   FF   11111111
    CE   FF   11111111
    CF   FF   11111111
    D0   FF   11111111
    D1   FF   11111111
    D2   FF   11111111
    D3   FF   11111111
    D4   FF   11111111
    D5   FF   11111111
    D6   FF   11111111
    D7   FF   11111111
    D8   FF   11111111
    D9   FF   11111111
          做了11111111
    DB   FF   11111111
    直流   FF   11111111
    DD   FF   11111111
    去   FF   11111111
    DF   FF   11111111
    E0   FF   11111111
    E1   FF   11111111
    E2   FF   11111111
    E3   FF   11111111
    E4   FF   11111111
    E5   FF   11111111
    E6   FF   11111111
    E7   FF   11111111
    E8   FF   11111111
    E9   FF   11111111
    EA   FF   11111111
    EB   FF   11111111
    EC   FF   11111111
    ED   FF   11111111
    EE   FF   11111111
    EF   FF   11111111
    F0   10   00010000
    F1   FF   11111111
    F2   FF   11111111
    F3   FF   11111111
    F4   FF   11111111
    F5   FF   11111111
    F6   FF   11111111
    F7   FF   11111111
    F8   FF   11111111
    F9   FF   11111111
    FA   FF   11111111
    FB   FF   11111111
    Fc   FF   11111111
    FD   FF   11111111
    Fe   FF   11111111
    FF FF      11111111

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能说得太快了。 再次通电后、我断开了连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发现此问题-与 EEPROM 配置不相关。
    在 td2结束前、我在升高 GRSTz 的一个电路板上发生短路。

    上述配置正常工作。