This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:晶振

Guru**** 2952460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1223994/sn65dsi86-crystal

器件型号:SN65DSI86

大家好、

26M 和27M 振荡器是否有不同?谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DSI86可支持26MHz 或27MHz 参考时钟频率、您需要的区别是什么?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,团队,那么我的客户应该选择哪个频率? 我们是否有指导?

    振荡器的精度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    参考我之前的响应、DSI86可以支持12、19.2、26、27或38.4MHz 参考时钟、您只需确保按照表8-1对 GPIO[3:1]或 REFCLK_FREQ 位进行正确编程。

    基准时钟 ppm 为+/-50ppm。  

    谢谢

    大卫