This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP1204:借助 TDP1204将 DP++信号转换为 HDMI 信号。

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1224604/tdp1204-assistance-using-the-tdp1204-to-convert-from-dp-to-hdmi-signal

器件型号:TDP1204

您好!

 

我叫 Hutch、我有兴趣使用 TDP1204I IC 将 DP++转换为 HDMI 输出。我想了解更多有关实现该目标的最佳方式的信息。 首先、提供 DP++信号的 eDP 连接器有4条数据线、而 TDP1204只有3条通道、所以我不确定应该连接第四条数据线的位置。 另外、我不确定如何准确地配置一些其他的输入引脚来用于 DP++。 提前感谢您对此问题的帮助!

 

此致、

Hutch Cheyne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    讲道

    能否仔细检查 eDP 连接器输出? 是 DP 还是 DP++? 通常、我认为 eDP 仅支持 DP、在这种情况下、您需要一个有源的 DP 到 HDMI 协议转换器。

    如果是 DP++、请按照通道映射进行操作

    DP 通道0 -> TMDS 通道2

    DP 通道1 --> TMDS 通道1

    DP 通道2 --> TMDS 通道0

    DP 通道3 --> TMDS CLK

    AUXP --> DDC_SCL

    AUXN --> DDC_SDA

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫

    感谢您的快速响应! eDP 连接器是 DP++。 除了这些连接之外、数据表中的源极侧布局是否应该作为通用指南来遵循?

    谢谢

    讲道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    讲道

    您可以使用源极侧布局作为参考。 您还可以使用 TDP1204数据表中的第11节作为布局指南。  

    如果需要、我可以检查 Cadence Allegro 格式的布局。

    谢谢
    大卫