This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221E:数据表 ESD 额定值中存在拼写错误

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1224286/max3221e-typo-in-the-esd-ratings-on-datasheet

器件型号:MAX3221E

您好!

 MAX3221E 的数据表似乎有一个拼写错误,其中为引脚8和*11*提供了额定值,但应为引脚8和*13*。

这似乎是一个已知的拼写错误、但它已有大约2年时间仍未更新、因此我想提醒一下、希望对数据表进行更改。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitay:

    感谢您提醒我们注意这一点-我们确实有一个正在处理的更新队列-如果还没有、我一定会添加这一点、以便在我们有可用资源进行更新时。  

    此致!

    帕克·道德森