This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216I:TUSB216I 设计到5米电缆

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1224246/tusb216i-tusb216i-design-to-5-meter-cable

器件型号:TUSB216I

大家好、支持团队

我们考虑使用 TUSB216I 设计5米长的 USB 电缆、但有一些问题、如下所示

问题1:USB2.0使用28AWG 可用吗?

Q2:如下图:一侧是女性,另一侧是男性,我们双方都应该使用 TUSB216I 吗? 或选择一侧就足够了吗?

问题3:我们的规格是5米电缆 、不需要 I2C 补偿器、关于引脚高/低电压电平?

原理图:

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TT 已分配、并将很快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    1. 可以。 您可以使用此表作为参考。
    2. 您可能不需要两个 TUSB216I 器件、因为 TUSB216I 支持长达5m 的电缆、 但请注意、由于我们的 USB 2转接驱动器解决方案的性质、您应该考虑到没有与器件的特定升压设置准确对应的特定插入损耗(以 dB 为单位)。 请参阅下表、了解数据表中的位置和建议设置。

    3. 您是否想知道非 I2C 模式上的引脚设置? 如果是、您可以使引脚保持悬空状态。

    此致!

    Josh