大家好、
我的客户尝试使用 DP83867ERGZR、但有疑问。
关于传输速度设置、它们将使用固定100M (两者都是固定的)。
如下所示、自动增益由 H/W 设置、但它们尝试通过在启动后设置寄存器来禁用自动增益。
-Strap 配置引脚(上电时的 H/W 设置) RX_CTRL 设置为 MODE3 ("Autoneg")
-之后、通过 SW (PHY 寄存器设置)将自动协商设置为禁用(0x0000 bit 12设置为0)
但是、它无法与100M 固定通信伙伴建立链路。
似乎启用了 H/W Autoneg 的默认设置、这不符合他们的预期。
他们认为 H/W 设置可以由寄存器设置覆盖。 这种理解是否正确?
启用 Autoneg 的问题可能是什么?
此致、
大桥