This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL6408:DTU 占用空间

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1222303/tcal6408-dtu-footprint

器件型号:TCAL6408

PDF 数据表不包含 DTU (X2QFN)的占用空间信息。   您是否有此版本的任何其他数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    我在内部数据库中查看了一个 DTU 包轮廓、这是唯一一个弹出的也显示创建该软件包的日期为2022年3月(与我们定义该部件的时间对齐)的软件包。 我认为这是正确的、我将尝试查看是否可以将此内容附加到数据表中。  

    e2e.ti.com/.../DTU16pin.pdf

    如果出现任何变化、我将通过这个 e2e 主题介绍。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在最新的数据表版本中、此问题已得到修复。