This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR822:EEPROM 自加载是否允许配置所有寄存器

Guru**** 2879730 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280BR810, DS320PR822, DS280MB810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1223445/ds320pr822-does-eeprom-self-load-allow-all-registers-to-be-configured

器件型号:DS320PR822
主题中讨论的其他器件: DS280MB810、DS280BR810

TI 技术人员、

EEPROM 自加载配置方法是否允许所有 DS320PR822寄存器或者仅仅是寄存器的一个子集初始化? 例如、DS280MB810的 EEPROM 自加载只允许配置寄存器集的一个子集?

DS320PR822是否具有相同的限制?

如果是、您能否提供说明限制的文档? 我无法找到用于 DS320系列转接驱动器的 EEPROM 编程文档。谢谢。

此致、

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  
    您的理解是正确的。 存在两种类型的寄存器:

    任何寄存器 不会 这两个寄存器中的任何一个都称为"保留"寄存器、其内容不应修改。  

    Mysecure 上有编程指南、 如果您没有访问权限、请告知我们、以便我们为您提供访问权限。

    此致、  

    Vicente.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    我相信您误解了我的问题、或者我的解释可能不够清楚。

    我对 DS320PR822的 EEPROM 映射感兴趣。 例如、表11和12中的"sla244.pdf"描述了 DS280BR810系列 EEPROM 映射。 检查这些表可以发现、在自加载期间只能从 EEPROM 控制/设置实际寄存器组的一个子集。

    我同样担心的是、在 EEPROM 自加载期间、DS320PR822寄存器的子集只有可以被控制/置位。

    如果您能够找到一个介绍 DS320PR822的 EEPROM 映射的文档、我非常感谢。

    谢谢。

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  
    正如我之前提到的、我们有一份 Mysecure 编程指南。 如果您没有访问权限、请告知我、以便我们为您授予访问权限。  

    此致、  

    Vicente.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    请提供您提及的编程指南的 TI 文档编号。 我将专门在 Mysecure 中查看它。

    但请注意、我目前有 SNLU032编程指南、且文档*没有*(据我所知)我提到的和需要的 EEPROM 映射。

    再次、有关 DS320PR822所需的信息类型、请参阅 SNLA244表11和12。

    谢谢。

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  
    只有寄存器子集可通过 GUI 进行编程。 所有 CTLE 或 DC 增益相关寄存器都存在。 这些仅是 EEPROM 控制的内容。  

    此致、  

    Vicente.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mark、还有一点需要说明。 无法通过 EEPROM 控制 DS320PR822多路复用器。 它必须通过引脚 SEL0或 SEL1进行控制。

    此致、  

    Vicente.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    我不是在努力提高难度。 我的要求是经验和必要性证明的。

    即、我们需要在制造过程中对 EEPROM 进行编程。 因此、我们需要知道 EEPROM 中需要什么数据、尤其要控制哪些寄存器、以及这些数据的顺序和大小。 在设计过程中、我们需要为应用确定 EEPROM 的大小、并选择合适的 EEPROM。 我们目前在现有设计上使用 DS280MB810、制造过程中首先要做的就是对 EEPROM 进行编程。 DS320PR822也不例外。

    需要 EEPROM 映射。 我们绝对需要 SNLA244的表11和12所示的信息、但 DS320PR822需要相关信息。 TI 是否没有有关 DS320PR822的此类信息、以便您不能提供该信息? 如果没有、那么 TI 工程团队将需要创建这样的表/文档、您可能需要让他们提供该表/文档。

    请帮助我们成功设计此器件。

    谢谢。

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  
    请查看 SNLA342。 您可以在"PCIE4转接驱动器设计"下找到该设计。 如果您没有安全的文件夹访问权限、请通过私人消息向我发送您的电子邮件、以便我们为您提供访问权限。  

    此致、Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    感谢 SNLA342的指针。 这回答了我关于 EEPROM 映射的大部分问题。

    我将在一篇新的后续论坛帖子中回答我的其他问题。

    我认为此论坛案例已关闭!

    -Mark