This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:使用 SN65HVD230时、具有此波形的 MCU 发送引脚有什么问题?

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1223586/sn65hvd230-when-using-sn65hvd230-what-is-the-issue-with-the-mcu-sending-pin-having-this-waveform

器件型号:SN65HVD230

使用 SN65HVD230时、具有此波形的 MCU 发送引脚的问题是什么?

为什么会出现如此大的振铃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送引脚的驱动强度过高。 将引脚配置为较低的驱动强度、或在引脚附近添加源端接电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng、

    这些尖峰是由于开关速度太快造成的。 正如 Clemens 提到的、驱动引脚的强度需要降低。 或者您可以添加一些源端接电阻。

    此致、

    泰勒