This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1219587/tmds181

器件型号:TMDS181

您好!

在我们的设计中,我们使用  TMDS181RGZT 接收 HDMI 信号并通过 ADV7611将其发送到 FPGA。当 HDMI 连接时,不会检测到热插拔,因此不会进行数据传输。

您能为此提供解决方案吗?

谢谢。

此致、

Jeevan

e2e.ti.com/.../TDS.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason:

      您是否在 ex_hdmi_hot_detect 上看到5V?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeevan,

    FPGA 需要从 HPD_SRC 引脚获得多大的电压?

    谢谢。
    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janson、您好!

    否、直到注意到 R267 5V、但之后不显示。

    此致、

    Jeevan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    HPD 会传播到 ADV7611、直到 FPGA。

    此致、

    Jeevan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADV7611的参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    TMDS181 HPD_SNK 引脚连接到什么器件以及它是否达到5V? HPD_SRC 引脚是否连接到 J26的引脚19?

    对于接收端应用、需要考虑 HPD。 TMDS181将 HPD 信号驱动至3.3V、从而满足要求、但如果需要5V HPD 信号、则需要图35中所示的两个电路。 请参阅图35。 如果供电方需要5V 信号、则接收端应用中的 TMDS181 (包括5V HPD 实现)。

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach

    是的、HPD_SRC 连接到 J26的引脚19 (现在放置了 FB 36)。 HPD_SNK 被连接至第19引脚、并且只在 R267的一端(即一端指向 EXT_5V_Port)上注明5V、并且只要连接 HDMI 端口、FB33获得5V。

    已在外部尝试为不工作的 ADV HDP 引脚提供3.3V 电压。

    在前面的设计中、我们将连接器 J26直接连接到了 ADV7611、这样运行正常。

    此致、

    Jeevan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeevan,

    根据我对原理图的理解、ADV7611为 HDP 5V 信号供电。 该信号将被传递到 HPD_SRC 侧、然后通过引脚19输出到 HDMI 源。 如果源需要 5V 信号、 则需要图35中所示的两个电路。 请参阅提供的原理图中未实现的数据表图35。

    谢谢。
    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach、

    根据原理图、连接器 J6连接到外部 HDMI 源(例如 PC)以接收信号。 该信号被传输到 TDS181以便重新驱动,并同样发送到 ADV7611。 从 ADV7611中、数据转换为24位并行数据、然后传输到 FPGA、再从 USB 中获取输出。

    下图描绘了 HDMI 信号的流动。

    您能否解释一下图表35的变化及其作用?  

    此致、

    Jeevan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    HPD 信号从接收端流至源端。 您的用电器件是否正在发送 HPD 信号?

    您能解释一下图35所做的更改和它做的也是什么吗?

    TMDS181将 HPD 信号驱动至3.3V、从而满足要求、但如果需要5V HPD 信号、则需要图35中所示的两个电路来从3.3V 至5V 获取信号。 电源是否需要5V 信令或者3.3V 是否足够?

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    我在开始时附上的 pdf 中的"设计"使用的 FB36是 DNP。 如果没有 HDMI 连接到 HPD、我将无法了解它的工作原理。

    此致、

    Jeevan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    我在开头附上的 pdf 中的设计与 FB36作为 DNP 一起使用。

    您能解释一下自己的意思吗? 我知道您没有向电源发送 HPD 信号。  

    谢谢。

    察赫