This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:从器件中的差分总线终端电阻器

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1223616/sn65hvd72-differential-bus-termination-resistor-in-slave-device

器件型号:SN65HVD72

大家好、

我们 设计了一个用作从器件的 RS485器件、可根据随附的原理图

请建议您在总线终端电阻器 R20和 R26上的输入、以及在~32个器件连接到网络时它们对网络的总体影响、我们是否应该安装该电阻器?

 

我们的端接 电阻器拓扑是否会造成该稳定性问题?   在此类网络中、根据 RS-485指南、应采用何种合适的端接电阻器放置方法?

网络中的端接电阻最合适的值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishav:

    该接收器器件 具有失效防护高电平功能、 允许在任何 总线空闲、总线短路或总线开路的情况下接收器输出变为高电平- 这意味着不需要外部失效防护电阻器、但仍可用于提高抗噪性。  必须注意的是、如果使用外部失效防护电阻器、它们 仅 在一个节点上。

    由于此器件可以支持多达200个节点、因此我们可以计算出阻抗估计为75K 欧姆- 200*375。 如果我们将820欧姆用于外部失效防护电阻器、则仍然能够满足>= 375欧姆的最小阻抗(1 (32/75k+1/820))的要求。 有关此实现的更多信息、请参阅此应用手册:  

    https://www.ti.com/lit/an/slyt324/slyt324.pdf

     

    此致、

    插孔