This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9536:SDA 重复具有低接地电阻

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1223774/pca9536-sda-repeatedly-has-low-ground-resistance

器件型号:PCA9536

您好!
我的团队一直在将 PCA9536用作电池管理系统中的 GPIO 扩展器。 我们使用 LTC6811来控制 GPIO 扩展器、该扩展器随后控制多路复用器。 GPIO 扩展器重复发生故障、与 SDA 线路获得低接地电阻(约300欧姆)的方式相同、这会导致 I2C 通信失败。 同样的故障模式也在不同的电池组位置和不同的 PCB 上多次发生。 以前是否曾看到过此故障模式、是否有办法减轻它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以(取消)插入 SDA 线路、或者是否可以从附近的其他地方耦合噪声?

    这种损坏可能是由过压导致的。 尝试添加保护元件(普通/ESD/TVS 二极管)、以将电压钳制到 GND 和/或 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以(取消)插入 SDA 线路。 应该有更多的 ESD 保护、并将增加一些保护、奇怪的是、同一数据线上重复出现了相同的故障。 谢谢你。