This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:TCAN4550振荡器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1224089/tcan4550-q1-tcan4550-oscillator

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

您好!

我对 TCAN4550的振荡器设置有疑问。 我使用了数据表应用示例中所示的建议晶体(NX2016SA-40M)、并在晶体引脚上连接了8.2pF 电容器。

如果 TCAN 在其整个温度范围(-40°C 至125°C)内正常工作、这是一个有效设计吗?

此致

托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    原理图看起来很好、NX201SA-40M 晶体已广泛用于 TCAN4550。  PCB 布线的寄生电容还计入总电容负载(Cload)和电阻负载(Rload)、这决定了振荡波形的电压振幅和频率的大小。  该寄生电容因电路板而异、因此可能需要进行一些测试和优化、以确保在-40C 至125C 的整个温度范围内正常工作。

    由于 TCAN4550同时支持晶体和单端时钟配置、因此有一个检测电路可通过寻找低于100mV 的低电压来监控 OSC2引脚是否"接地"引脚。  决定稳定性的关键因素是、确保电容器和串联阻尼电阻生成具有适当振幅的波形、以防止电压错误检测"接地"引脚而导致器件切换模式。

    建议确定 PCB 设计所需的合适电容、然后调整串联阻尼电阻的值、以限制流过晶体的电流并减小驱动电平(或功率损耗) 并降低振荡的峰峰值振幅、以确保 OSC2电压高于检测阈值。  串联电阻的典型值(如果需要)应小于100欧姆。

    由于 PCB 中的电介质材料与高质量陶瓷电容器中的温度不同、寄生电容会随温度变化。  因此、随着温度的变化、Cload 和 Rload 将略有变化、也会导致振荡波形发生轻微变化。  因此、您将需要在需要支持的温度范围内验证电路。

    更多详细信息可在 TCAN455x 时钟优化和设计指南 应用手册中找到。

    此致、

    Jonathan