This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:向 MIPI-CSI 信号添加重定时器导致 SOC 端出现错误。

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1223627/sn75dphy440ss-adding-a-retimer-to-the-mipi-csi-signal-caused-an-error-on-the-soc-side

器件型号:SN75DPHY440SS

1.单通道和双通道:的 CSI-MIPI 连接模式确认

根据规范中的参考设计、2通道使用数据1/2通道、数据0/3通道接地。 我想确认的是、2通道的 CSI-MIPI 设计必须严格遵循参考设计? 如何设计单通道的 CSI-MIPI 连接?

2. 关于动态偏斜功能

如规范中所述、输出引脚会自动补偿器件输入端口接收到的时钟和数据之间的不一致偏移。 该补偿是否可以在外部设置为不调节或更改调节程度?

 

3、 我们在项目中遇到的设计问题

a. 应用硬件方框图

B. 具体问题说明

i. 不使用重定时器时、SOC 端的 MIPI 眼图测量中会有一些不符合标准的项目 具体眼图如下:


二、  使用重定时器时、它可以正常通过眼图测量。 具体眼图 如下:

三  从上面的两个控制图可以看出、添加重定时器后可以提高眼图信号的质量。 但是、会导致另一个问题:添加重定时器后、当摄像头正常工作一段时间后、SOC 端将出现 CSI-MIPI PHY 的错误消息。 具体的错误消息如下:CAM_ERR:CAM-ISP:CAM_IFE_CSID_IRQ:4922 CSID:3 unbounded_frame。

在同样的情况下、如果没有重定时器、虽然信号质量相对较差、但不会出现相同的误差。目前、最初的怀疑是动态偏斜功能可能导致了这个问题、但没有合适的方法来定位它。 对于以上的问题、我希望能够帮助大家定位、解决思路和方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CSI-2没有反向通道路径。 因此、无需进行通道排序。 由于没有通道排序要求、可执行更多的组合。 DPHY440支持所有可能的组合。

    唯一需要注意的是用作反向通道路径的通道0。 在这种情况下、 DPHY440的 LP TX 期望连接到未端接的 LP RX。  通道0路径(DA0P/N 和 DB0P/N)支持双向 LP 信令、DB0P/N LP TX 连接到未端接的 LP RX 非常重要。  如果 DB0P/N LP TX 连接到 HS RX、则 LP 信令将无法达到 LP11电平、这将导致 DPHY440不在 Lane0上启用 HS 数据路径。

    无法禁用 DPHY440去斜移功能。

    谢谢

    大卫