This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:引脚8和引脚10 NC 有任何问题?

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1224111/tusb4041i-any-issue-with-pin-8-and-pin-10-nc

器件型号:TUSB4041I

您好!

我的客户 询问引脚8和引脚10是否可以悬空(NC)? 在使用这两个引脚 NC 的电路应用中、他们认为为每个下行链路端口实现过流和 PWRCTRL 没有问题。

Rgds
结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果

    您可以将两个引脚保持为 NC、因为它们具有内部下拉电阻器。

    谢谢

    大卫