This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:源串联电阻器?

Guru**** 2935310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1223691/tca9548a-source-series-resistors

器件型号:TCA9548A

您好、我想问、是否 建议在每个 SCn/SDn 通道上使用源串联电阻器来实现信号完整性。 如果可以、是否有推荐的电阻值? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件是无源交换机;SCn/SDn 引脚不受缓冲。 不应存在任何串联电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Jack、

    是否有需要解决的特殊信号完整性问题? 如果 I/O 上的负载条件超过 I2C 标准(最大400pF)、则可以使用 I2C 缓冲器以将电容与 I/O 分离。 I2C 缓冲器也可用于转接驱动信号以获得更清晰的信号。  

    请参阅此应用手册 以了解有关缓冲器的更多信息(第8页及以上)。

    此致、

    插孔