This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:过压影响

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1223614/tca9539-q1-over-voltage-impaction

器件型号:TCA9539-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA9539

尊敬的专家:

在客户系统中、偶尔会在 Pxx 引脚上出现脉冲16V 信号。 (最大电流为1mA。 16V 持续时间为60s。  有时为35V/300ms)

TCA9539可靠性是否可以得到保证?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;超过绝对最大额定值会降低、并可能损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    从下面附加的图片、您可以看到下面的索赔。 它是否意味着在电流非常低的情况下、负电压和正电压可以超过一点?

    "(2)如果遵守输入和输出电流额定值、则可能会超过输入负电压和输出电压额定值。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有针对负输入电压的钳位二极管;钳位电流限值可防止这些二极管烧毁。

    但不存在正钳位二极管;任何正过压都可能损坏器件。