This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:最大开关频率定义

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1223851/tca9509-maximum-switching-frequency-definition

器件型号:TCA9509

您好!

我们的客户询问最大开关频率规格的定义。
数据表至少指定了 fmax=400kHz。 它是否意味着 TCA9509支持高达400kHz 或高于400kHz?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    取三个随机 TCA9509芯片、称它们为 A/B/C 并进行测试。

    芯片 A 支持0kHz 到444kHz 之间的所有频率。
    芯片 B 支持0kHz 和400kHz 之间的所有频率。
    芯片 C 支持0kHz 至412kHz 之间的所有频率。

    有三个最大值。 所有芯片保证支持的值是这些芯片中的最小值、即最小最大值。

    "最小 fmax 为400kHz"意味着"支持的最大频率至少为400kHz"。