This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:关于电路板设计的3个问题

Guru**** 2929300 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401, SN74LVC14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1221929/tfp401-3-questions-about-board-design

器件型号:TFP401
主题中讨论的其他器件: SN74LVC14A

我计划在我的设计中使用 PanelLink 接收器。
我选择 TFP401代替 SiI1151[硅图像]。

我对电路板设计有几个问题。
从提供的资料中找不到清楚的答案。
如果您能在这里回答、我将不胜感激。

1.当 PDO#=LOW 且处于输出驱动断电模式时、QE 管脚的状态是高电平、低电平还是处于未定义的状态?
如果它处于未定义状态,是否可以将下拉电阻器连接到 QE 引脚? (以防止 QE 引脚所连接的 FPGA 的输入引脚发生故障)

2. RX0+/-、RX2+/-、RX2+/-、RXC+/-布线是否需要差分阻抗控制?
如果是,控制值是什么? 差分50Ω?

3. TFP401输出信号的允许布线长度是多少?
在目前没有采取任何措施的情况下,这将是大约8英寸。
---如果我在输出信号布线中放置一个施密特触发器(SN74LVC14A),把它放在 QE 和 ODCK 中是正确还是错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. TFP401/401A 断电(PD =低电平)是完全断电、因为它会将数字内核、模拟电路和输出驱动器断电。 所有输出驱动器被置于一个高阻抗状态。 除 PD 输入外、所有输入均被禁用。

    2.  RX0+/-、RX1+/-、RX2+/-、RXC+/-的差分阻抗 将为100欧姆。

    3. 从接收器输出的数据和控制信号的布线长度应尽可能接近相等。 布线间距应~5倍高。 通常、布线也应尽可能小于2.8英寸。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提示回复。

    1.我想知道的是 PDO#=low 时输出管脚的状态,而不是 PD#=low 时的状态。 当 PDO#=LOW 时、QE 引脚的电平具体是"H"、"L"或"未定义"、具体是多少?
    此外、您认为是否包含下拉电阻器没有问题?

    2.我还想在设计中控制100Ω Ω 的差分电压。 是否有文档说明需要进行布线阻抗控制?

    3、以上内容已经阅读了产品说明书。 具体而言、您能否告诉我8英寸的布线长度是否似乎是个问题?
    此外、您如何看待将施密特触发器插入 QE 和 ODCK 是否没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 PDO#=低电平时、输出驱动器(除了 SCDT 和 CTL1)也被驱动至一个高阻抗状态。 由于输出处于高阻抗状态、为什么需要将其下拉?  

    HDMI 规范涵盖了差分阻抗要求。

    驱动 TFP401输出的时间以及是否可以包含施密特触发器取决于设置和保持计时。 您需要确保不违反接收器的设置和保持计时规格。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提示回复。

    我认为有必要下拉的原因是、当 QE=Hi-Z 时、我认为接收器侧(FPGA)输入端口的值未定义
    我不熟悉如何处理 Hi-Z 输入/输出端口。 我很抱歉。
    在实际设计中、我想使用接收器侧(FPGA)的选件功能来启用/禁用器件内部下拉电阻并确认其有效性。

    我了解差分阻抗。

    关于施密特触发、我会检查接收器侧(FPGA)的规格。

    非常感谢您的回答。