This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:带有外部参考时钟源的加电时序

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1223670/dp83tc812r-q1-power-up-timing-w-external-reference-clock-source

器件型号:DP83TC812R-Q1

大家好

客户希望在 RMII 从模式下使用812、50MHz 参考时钟由 SOC (AM62A)提供。 然而、XI 时序与 VDDx (T5.4)比较难以控制、XI 可能早于 VDDx 或高于 T5.4

1.我没有看到 T5.4的最短时间、XI 斜坡早于 VDD 是否可接受?

2.如果参考时钟在10ms 之后斜升,硬复位是否有助于减轻这些风险?

此致、

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我看不到 T5.4的最短时间、XI 斜升时间是否早于 VDD 可接受

    不建议在 VDDIO 之前设置 XI 斜坡。 采用具有 VDDIO 的 XI 斜坡仍是可以接受的。

    如果参考时钟斜升晚于10ms,硬复位是否有助于降低风险?

    是的、引脚复位有助于缓解这些风险。 此处的软件复位可能没有帮助。

    --
    此致、
    Gokul.