请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TC812R-Q1 大家好
客户希望在 RMII 从模式下使用812、50MHz 参考时钟由 SOC (AM62A)提供。 然而、XI 时序与 VDDx (T5.4)比较难以控制、XI 可能早于 VDDx 或高于 T5.4
1.我没有看到 T5.4的最短时间、XI 斜坡早于 VDD 是否可接受?
2.如果参考时钟在10ms 之后斜升,硬复位是否有助于减轻这些风险?
此致、
东宝