This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848C:在使用受控阻抗时、需要针对 MII 的串联终端?

Guru**** 2928880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1223522/dp83848c-series-termination-for-mii-required-when-using-controlled-impedences

器件型号:DP83848C

我在设计中使用这种以太网芯片。 在设计中使用阻抗控制布线时、是否需要51欧姆串联终端? 数据表要求采用51欧姆的串联终端、但我的布线非常短(小于一英寸)并最大限度地减小了布板空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    没有端接串联电阻可能会导致高过冲和下冲。 因此、不建议跳过这些串联电阻。

    --
    此致、
    Gokul.