This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:如何设置示意图集线器16个端口

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1223526/tusb2046b-how-to-set-up-schematic-hub-16-ports

器件型号:TUSB2046B

尊敬的朋友们:  

我想制作一个具有一个上行端口和16个下行端口的集线器。 我的设计在自供电模式下使用了五个 TUSB2046B、如数据表的图11所示、但我不知道如何正确设置。 我想要一个原理图示例、说明该怎么做。

将第一个器件 TUSB2046B 的 DMx (1到4)和 DPx (1到4)引脚连接到第二个器件 TUSB2046B 的 DM0和 DP0引脚、我认为是正确的。 如果正确、我应该对第一个器件的 PWRONx 和 OVRCURx 执行什么操作?

非常感谢您的建议。

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果下游端口自供电、似乎不需要 VBUS 开关。 让我来确认一下我们的系统。

    此致

    大脑