This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32A:支持的最大数据速率

Guru**** 2815645 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1223253/am26ls32a-maximum-supported-data-rate

器件型号:AM26LS32A
主题中讨论的其他器件:AM26LV32

您好!

请告知我们 AM26LS32AIDR 芯片组的最大支持数据速率(Mbps)。

此致、
Arun Gomathi R.
硬件设计工程师
数据模式印度公司
金奈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表指定的最坏情况传播延迟为35ns。 因此、最大数据速率至少为28Mbps。

    网站上说最大值为10 Mbps。 这显然是错误的;实际最大值可能与 AM26LV32 (E)相同、即32Mbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:  

    最大数据速率通常受驱动器转换时间(上升/下降时间的典型值为1/3)的限制、而不受接收器侧的影响。  正如 Clemens 提到的、该器件能够满足驱动器的规格要求(即32Mbps)。

    此致、

    插孔