This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75179B:新的 P2P 流水线

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD179, SN75179B, THVD1451, THVD1551, SN65HVD50, SN65LBC179A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1221530/sn75179b-new-p2p-pipeline

器件型号:SN75179B
主题中讨论的其他器件: THVD1451THVD1551SN65HVD50、SN65HVD179、 SN65LBC179A

大家好、

我们是否有 SN75179B 的新 P2P 流水线? 客户对 ESD 等级和温度范围有更高的要求。  

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN75179B 使用标准引脚排列。 最现代的替代产品是 THVD1551、或具有3.3V 支持和稍高 ESD 等级的 THVD1451。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    提出的建议 Clemens 是不错的选择-这部分是标准引脚排列,所以大多数其他半双工器件都是引脚兼容的-但 THVD1551和 THVD1451是不错的潜在选择。

    客户系统的 ESD 要求和温度要求是什么-虽然这两个选项是很好的选项、但根据客户需求、我们可能会有更好的选项-因此请告诉我!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、唯一可能的替代方案是较旧的 SN65LBC179A、SN65HVD179和 SN65HVD50、它们更昂贵、且具有更窄的温度范围、没有更好的 ESD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    您首先推荐  THVD1551和 THVD1451、然后说"唯一可能的替代方案是旧版 SN65LBC179A、SN65HVD179和 SN65HVD50 "。 我应该  向客户推荐 THVD1551吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Nison

    THVD1551与 SN75179B 和 TI 建议的 升级引脚对引脚兼容。

    THVD1451是可以实现的、但 THVD1551是最高记录。 此设备的升级。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉;我不清楚。 这三个 SN65xxx 器件是 THVDxxx 器件的替代品。