This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75188:更换部件

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1222800/sn75188-replacement-part

器件型号:SN75188

大家好、

 SN75188NSR 和 SN75189NSR 将停产。 是否有任何推荐的零部件需要更换? 还需要 P2P 或 B2B 解决方案。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PDN# 20230315000.3表示最近的替代产品是 SN75188DR、它不是 P2P。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    Clemen 是正确的-最好的选择是 SN75188DR、它不是 P2P;这是一个独特的配置、因此这种特定 IC 类型中没有很多选项。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    SN75189NSR 是否可以由 SN75C189ANSR 替代? 是 BOM 解决方案吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是 P2P。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是的、这应该是一个不错的开关、并且它们的工作方式应该非常类似。

    此致!

    帕克·道德森