This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32AC:仅使用单端 PWM 运行

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS32AC, AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1223080/am26ls32ac-operation-with-only-single-ended-pwm

器件型号:AM26LS32AC
主题中讨论的其他器件: AM26C32

您好!

我有一个关于 AM26LS32AC 的问题。 如果我只将单端 PWM 放在1A、2A、3A 引脚上并将1B、2B 和3B 引脚保持断开状态、会发生什么情况? 我在数据表中没有找到相关信息。 它是只输出高电平、还是输出与单端输入基本相同的信号?

感谢您的回答。

Br

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您使 A/B 引脚保持断开状态时、输出为高电平。 但一个开路引脚的行为未定义。

    总之、差分接收器是比较器。 将 B 引脚连接到最大输入电压一半的基准电压、使其像缓冲器一样工作。

    AM26C32是一款功耗更低、更现代化的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    在这种情况下、行为是不确定的。 如果您要将其视为单端器件-如 Clemens 提到的、由于接收器仅是一个比较器、因此可将"B"引脚偏置为设定电平。

    将"B"偏置电压设置为什么、取决于总线的时长、传输线路的电阻和数据信号的频率。 本质上、您只需要设置"B"、以便充分传递0和1、而不会向信号添加任何额外的偏差 (即、如果接收器传输线路末端的电压为1V 表示低电平、3V 表示高电平、您会希望将"B"引脚偏置为2V、这样您就不会增加任何占空比失真(不仅仅是器件本身)。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的答复。 因此、当我生成一个5V PWM 信号时、我可以将其置于引脚 A 上、并且为了获得0V 的低输出电压和5V 的高输出电压、我需要使用恒定的2.5V 电压对引脚 B 进行偏置。 是这样吗?

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    是的、正确-如果接收器在"A"上接收到0V 的低电压信号而在"A"上接收到5V 的高电压信号、则将"B"保持为单端电压。

    此致!

    帕克·道德森