主题中讨论的其他器件:DSI-TUNER、SN65DSI86 、SN65DSI85 、SN65DSI84 、 SN65DSI83、 SN65DSI83Q1-EVM
大家好!
我已经让显示屏与 SN65DSI86配合使用、尤其是 SN65DSI86-EVM 上的、感谢 Zach 烘干机、他指出我需要对应的 Excel 表格、并且 DSI 调谐器不能与芯片配合使用。
我已使 eDP 部分正常工作、并必须等待编程人员准备好处理 MIPI 部分。
与此同时、我需要 使用显示功能测试 SN65DSI84-Q1芯片。 我用芯片制作了一个很小的 PCB、芯片工作正常、我可以通过 i2c 进行访问。 1V 的 VCORE 也很好。
但是生成必要的 i2c 设置时遇到的问题与使用其它芯片时遇到的问题相同。
我的显示器具有以下 EDID 数据、我可以从在另一个 PCB 上与该显示器一起工作的 eDP 到 LVDS 芯片中读取这些数据:
我用于使测试模式与 SN65DSI86配合使用的 Excel 工作表设置如下:
DSI 调谐器不接受水平和垂直消隐像素。 它仅接受水平和垂直后沿、因此我根据第40页的 IC 数据表计算了相应的值:
BackPorch =消隐-(偏移或 FrontPorch +脉宽)
我获得了以下值:
DSI 调谐器的设置现在如下所示:
我的第一个优先级是使测试模式正常工作、因此如果 MIPI 设置有一点错误、我目前是可以的。
我的定制 PCB 具有一个直接连接到 REFCLK 输入的27MHz 振荡器。 因为显示屏的数据表为显示屏指定了一个51.21MHz 的时钟、所以我认为可以使用该时钟并且可以在 IC 中使用乘以2。 根据显示的数据希度、时钟可以在44,9MHz 到63MHz 之间。
以下是直接来自显示屏数据表的时序参数:
我非常感谢大家提出任何想法。 如有必要、我会将 PCB 的原理图张贴在后
非常感谢。
马克