This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:蓝色青色问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: DSI-TUNER
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1222217/sn65dsi84-blue-cyan-issue

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件:DSI-TUNER

尊敬的 Zach:

自从我们讲过之后、我没有解决我的问题

我们收到了一个新的电路板、它的布局应该比上一个好。

然而,在我们的最后一个配置,我无法在我的液晶屏上显示正确的陷阱。

我在尝试配置测试模式、最后有一件事需要解决。 这是白狼、现在是蓝青色

你知道我如何修复它吗?

谢谢你

此致、

查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Charles、

    您遇到的问题是内部测试图形或 DSI 转 LVDS 图形出现问题?

    您能否拍摄您遇到的问题的视频或照片?

    谢谢。
    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach、

    感谢您的答复

    在正常模式下、我用蓝色和青色表示白色、使用内部测试图形表示白色和深蓝色/紫色

    供您参考:寄存器0x18 = 0x18 (格式2、极性正极、单 DSI/LVDS)

    #在正常模式下:

    #与内部测试模式:

    谢谢

    此致、

    查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有寄存器:

    i2cset -y -f 2 0x2C 0x0d 0x00
    i2cset -y -f 2 0x2C 0x09 0x00
    i2cset -y -f 2 0x2C 0x0a 0x05
    i2cset -y -f 2 0x2C 0x0B 0x10
    i2cset -y -f 2 0x2C 0x10 0x26
    i2cset -y -f 2 0x2C 0x11 0x00
    i2cset -y -f 2 0x2C 0x12 0x2B
    i2cset -y -f 2 0x2C 0x18 0x1a
    i2cset -y -f 2 0x2C 0x19 0x05
    i2cset -y -f 2 0x2C 0x1a 0x00
    i2cset -y -f 2 0x2C 0x1b 0x33
    i2cset -y -f 2 0x2C 0x20 0x20
    i2cset -y -f 2 0x2C 0x21 0x03
    i2cset -y -f 2 0x2C 0x24 0x00
    i2cset -y -f 2 0x2C 0x25 0x05
    i2cset -y -f 2 0x2C 0x28 0x21
    i2cset -y -f 2 0x2C 0x29 0x00
    i2cset -y -f 2 0x2C 0x2C 0x0a
    i2cset -y -f 2 0x2C 0x2D 0x00
    i2cset -y -f 2 0x2C 0x30 0x36
    i2cset -y -f 2 0x2C 0x31 0x00
    i2cset -y -f 2 0x2C 0x34 0x0F
    i2cset -y -f 2 0x2C 0x36 0x35
    i2cset -y -f 2 0x2C 0x38 0x0F
    i2cset -y -f 2 0x2C 0x3a 0x35
    i2cset -y -f 2 0x2C 0x3c 0x10
    i2cset -y -f 2 0x2C 0x0d 0x01
    i2cset -y -f 2 0x2C 0x09 0x01

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    i2cset -y -f 2 0x2C 0x18 0x1a

    不是0x1A、而是0x18

    查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 DSI lan0线时间:11.59µs μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles

    我现在要研究一下这个问题、让我返回给您。

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles

    我们着重看一下 LVDS 连接、因为内部测试图案显示问题。

    您能否向我发送映射到您在上面共享的 i2c 寄存器的所有 DSI-Tuner 工具设置的片段?

    另外、我假设您使用的显示屏正确无误?

    您使用的是参考时钟还是 DSI 时钟?

    您是否已检查所使用的 LVDS 电缆以确保其未损坏?

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    很抱歉我发表了文章、但最后电路板上出现了一个错误、我们的 EMS 错误地给电路板上放置了一些组件

    现在、我们有了一个很好的显示屏、它仍然在闪烁、但颜色也很好

    我们将尝试删除我们的 SoM 上的扩频功能或抖动、以擦除闪烁

    如果你有一些建议?

    此致、

    查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles

    此链接是我们针对闪烁问题的调试指南:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990480/faq-sn65dsi84-how-to-debug-flickering-video-with-sn65dsi83-sn65dsi84-and-sn65dsi85

    如果您正在使用 REF_CLK、请确保尽可能缩短走线长度。

    谢谢。

    察赫