This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SDI 替代方案

Guru**** 2756505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1222558/sdi-alternatives

主题中讨论的其他器件:LMH1219、LMH1297

大家好!

我正在寻找 TI 用于下列 IC 的替代产品。

LMH 系列中是否有任何匹配项?

谢谢你。

此致、

Kavita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavita:

    请注意以下评论:

    1)。 GS12170:这是 SDI 转 HDMI 桥接器。  在 TI、我们没有类似的器件。   AJA 或 BlackMagic 设计通常都使用 FPGA 及我们的 SDI 器件来实现这一功能。 此方法在支持不同视频格式方面提供了更大的灵活性。  

    2)。 GS12341:LMH1219与此部件功能兼容、并提供10GbE 重定时等附加功能。 不过、该器件不具有引脚对引脚兼容性。

    3)。 GS12190:LMH1297具有类似的功能及其他功能(请注意、SDI 环通输出)。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    感谢您的支持!

    1.)  GS12170:在这些设计中、哪些 TI SDI 部件与 FPGA 搭配使用?

    2.)  GS12341:谢谢。

    3.) GS12190:已注意到、此部件是否引脚对引脚兼容?

    此致、

    Kavita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavita:

    1)。 LMH1297可以用于输入侧(均衡器)或输出侧(电缆驱动器侧)。

    3)。 它们不具有引脚兼容性。

    这些器件是否会停产?

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    1.) 表示感谢。

    3.) 我想,但仍然想确认,谢谢。

    不是我知道的。

    感谢您的支持。

    此致、

    Kavita.