This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI SmartRF 闪存编程器 exe 卡住并崩溃

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1222819/ti-smartrf-flash-programmer-exe-stuck-and-crashes

主题:CC2541中讨论的其他器件

您好、 在调用/按下"Read IEEE"按钮时、我们目前在生产测试中遇到问题、 经常会卡滞。

该 PC 安装 Windows10 x64、它看起来计算机有区别、因为我们使用的是两台 PC、其中一台 PC 有10%的卡滞情况 、另一台大约为4%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    闪存编程器 上次更新是为了支持 Windows 7、因此我认为对 Windows 10执行的稳定性测试很少或没有执行。  我会请工具团队提供更多反馈。  PC 和 CC2541硬件之间的连接也可能存在易感性。  您是否也使用 TI EVM 对此进行了测试、或请求 TI 进行电路板设计审查?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您就此问题作出快速回复。 尚未使用评估模块对其进行测试。 在寻找软件改动的解决方案后发现这些改动对我用处不大、我又要寻找 PC 和 CC2541之间现有的任何易受影响的连接。 我很快将 CC 调试器 USB 的连接从集线器连接直接更改为 PC、没有观察到太多改进。 开始研究布线并进行一些硬件更改、使 CC 调试器与 CC2541的 DD、DC 和 RESET 布线尽可能短、并将其从大约60cm 减少到15cm、  长布线可能容易受到 CC2541器件对编程器转换的缓慢响应的影响。 它的工作原理很奇怪,结果是稳定的,我做了3000次循环 测试,它使我没有问题。  

    我可能会说、向 TI 申请电路板设计审查是不必要的。   

    非常感谢您提供的见解 Ryan。

    Br、

    Chris