This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31M:设计帮助

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1167E, AM26C32, UCC21755-Q1, AM26C31M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1222526/am26c31m-design-help

器件型号:AM26C31M
主题中讨论的其他器件:AM26C32UCC21755-Q1、SN65C1167E、

请帮助我完成  逻辑。请给我 附上图片。我们的基本要求是避免噪音和
将控制器卡输出3.3V PWM  在端输出侧 sn65C11再现为单端 PWM 脉冲。am26模型中已模拟的 SN65C11不能进行仿真。因此无法背靠背耦合这2个 IC。我的怀疑是

该2 IC 能够重现控制器卡输出3.3V PWM?

该 IC 支持占空比 VARING PWM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何速度足够快的发送器/接收器都可以正常工作。

    您需要多少个通道以及多高的频率/PWM 精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishna:

    如 Clemens 提到的-如果器件速度足够快、能够发送 PWM 信号、那么它应该工作。 会出现脉冲偏斜(因此可能出现占空比失真)、但实际取决于频率和输出可能偏离程度的问题有多大。

    如果您可以确认:

    1.您需要多少个通道-您选择的器件是4通道-这是需要的还是编号不同?

    2. PWM 信号的速度有多快?

    3.系统可以处理的偏差大小-即是否有脉冲偏移要求、振幅要求(带负载)等...

    4.您是否有5V 电源轨可用–或者最大可用电源轨是否为3.3V?  

    这个应用程序似乎在可能性的范围内,但我要说,它真的取决于系统的其他需要。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的信息先生。澄清您的问题是

    1.4我们在 am26和2 chnels 中使用的通道用于差分至单端、而在 sn65的情况下使用其他2个单端至差分

    最大值为2.50kHz

    3.我们通过 SEIS 电阻器偏差器检测逆变器中的电压...该偏差电压转到 UCC21755栅极驱动器 IC 输出侧。该电压转换为 APWM (模拟 PWM)、位于栅极驱动器 IC 的输入侧。该 APWM 是占空比变化信号。我们需要将该 APWM 带到 SN65 IC 的单端侧、并将 DIFFRENTAL 信号输出到 AM26C32 (差分至单端)最后通过 RC 的单端 Go ADC。这就是设计概念。但这样可行吗?

    可提供4.5V 电源 SIR

    请分享您对该想法的看法和结论  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可能的。

    原理图未显示接收器处的端接电阻。 必须使用与电缆/布线的特性阻抗匹配的电阻器来避免反射。

    UCC21755-Q1的 APWM µs 具有400kHz 的频率、对应于2.5 μ s。 这意味着2500ns 的偏斜将导致100%和25ns 1%的误差。

    AM26C31M 的偏差典型值为0.5ns、最坏情况下为4ns。 未指定 SN65C1167E 接收器的特性、但这一点可能与之相似。 因此、总偏差通常约为1ns (0.04%)、最坏情况下约为8ns (0.32%)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    因此、Clemens 所说的是100%正确-该器件将满足所有需求、并且是一种可能的用例-因此 AM26C31M 能够在这些条件下工作。  

    需要注意的一点是、该器件的最低电源要求为4.5V -因此、如果您的电源存在任何容差并降至4.5V 以下、则可能会出现一些意外行为、因此、如果使用该器件进行设计、请记住这一点; 但总的来说、我认为这是一个可能的用例、我不认为建议中有太多担忧。

    如果您还有任何问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森