This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPC402:FPC402可以设置波特率吗? 每个 I2C 帧之间的时间间隔限制是多少?

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: FPC402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1223097/fpc402-can-fpc402-set-baud-rate-what-is-the-time-gap-limitation-between-each-i2c-frame

器件型号:FPC402

专家、您好!

作为标题、当 CPU 尝试通过 I2C 访问 FPC402时、 FPC402是否可以定义 I2C 波特率?

或者、每个 I2C 帧之间的时间间隔限制是多少?

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    您指的最短时间间隔称为总线空闲时间或 I2C 接口的停止和启动条件之间的时间。   

    请注意 FPC402参数表。 在主机端、这被称为 tBUF、它的 最小值为0.5uS。 另一方面、在端口侧、这再次被称为 tBUF、它为20us (最小值)。

    此致、Nasser