This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913Q-Q1:未使用引脚 DS90UB913Q-Q1和 DS90UB914Q-Q1

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB913Q-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1222912/ds90ub913q-q1-unused-pin-ds90ub913q-q1and-ds90ub914q-q1

器件型号:DS90UB913Q-Q1

你好

关于 DS90UB913Q-Q1未使用引脚、如:GPO_1、GPO2、GPO3、DIN10、DIN11可以悬空?  

DS90UB914QSQ  未使用的引脚如: Rout10、Rout11可以悬空?  

ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高投资回报(ROI)、

    在 DS90UB913Q-Q1上、GPO1、GPO3、DIN10和 DIN11可以保持悬空。 建议使用40kOhm 电阻将 GPO2引脚拉至 GND、以确保当 PDB 从低电平转换为高电平时 GPO2=LOW。

    对于 DS90UB914QSQ、未使用的引脚 Rout10和 Rout11可以保持悬空。  

    此致!

    佐伊